Darüber hinaus muss ein Arbeitgeber, der vertragspartei eines nationalen Tarifvertrags ist, dem Ministerium Informationen über seine beschäftigten Mitglieder zu den Tarifverträgen zur Verfügung stellen, die für ihre Arbeitsverhältnisse gelten. Der Ausschuss veröffentlicht seine Beschlüsse und Tarifverträge, die im öffentlichen Datennetz, der Finlex-Datenbank, allgemein gültig sind. Tarifverträge sind oft allgemein anwendbar. Dies bedeutet, dass der Arbeitgeber die Vorgaben des allgemein gültigen Tarifvertrags in dem betreffenden Sektor als Mindestbeschäftigungsbedingungen für Arbeitsverhältnisse einhalten muss. Abgesehen von den oben genannten Anforderungen entscheiden die Parteien, was im Tarifvertrag steht (es sei denn, die Arbeitsagentur wird aufgefordert und stimmt zu, die Vertragsbedingungen festzulegen). Der Arbeitgeber und die Gewerkschaft müssen eine unterzeichnete Kopie des Tarifvertrags aufbewahren und den Arbeitnehmern eine Kopie zur Verfügung stellen, wenn sie dies anfordern. Der Arbeitgeber muss sie neuen Arbeitnehmern geben, die keine Gewerkschaftsmitglieder sind und deren Arbeit unter die Deckungsklausel fällt. Allgemeine oder Rahmentarifverträge sind Vereinbarungen, die die grundlegenden Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten in einer Branche regeln. Tarif-/Lohnvereinbarungen regeln die Zahlungen in einem bestimmten Unternehmen oder Sektor.
Fokus auf Respekt, Vertrauen und Mitbestimmung Eine wertschätzende und faire Kultur ist der REWE Group sehr wichtig. Wir haben auch die Grundsätze der gegenseitigen Achtung in unserem Verhaltenskodex festgelegt. Wir legen großen Wert darauf, unsere Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse einzubinden. Rechtliche, tarifrechtliche und betriebliche Regelungen werden gemeinsam im Geiste des Vertrauens und der Zusammenarbeit umgesetzt. Um die Idee der Nachhaltigkeit im Unternehmen zu stärken und eine Kultur der Nachhaltigkeit zu fördern, sensibilisieren wir die Menschen auf allen Ebenen – von unseren Auszubildenden bis zu unseren Führungskräften. Tarifverträge geben das Datum an, an dem sie in Kraft treten. Sie können angeben, dass verschiedene Teile des Abkommens zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Kraft treten. Wenn kein Datum angegeben ist, tritt es an dem Tag in Kraft, an dem die letzte Partei es unterschreibt. In seiner Funktion als gewählte Arbeitnehmervertreter oder durch Vertreter im Aufsichtsrat spielt der Betriebsrat bei fast allen Entscheidungen der REWE Group eine Rolle. Unter Beachtung der Mitbestimmung und anderer Mitbestimmungsrechte werden die Arbeitnehmerausschüsse zeitnah informiert, ihre Ansichten zu Themen gehört und Vereinbarungen mit ihnen getroffen. Die REWE Group pflegt ein dynamisches, enges und vertrauensvolles Verhältnis zu den Betriebsräten. Ihre Vertreter sind Mitglieder einer Vielzahl von Unternehmensgremien, einschließlich der IT- und Logistikausschüsse.
Unternehmensbezogene Veränderungen werden frühzeitig gemeinsam diskutiert. Der Ausschuss zur Bestätigung der allgemeinen Anwendbarkeit von Tarifverträgen prüft, ob ein nationaler Tarifvertrag repräsentativ ist. Der Ausschuss arbeitet in Verbindung mit dem Ministerium. Eine an einen Tarifvertrag gebundene Person kann mit ihrem Arbeitgeber auch über zusätzliche individuelle Geschäftsbedingungen einigen. Zusätzliche Bedingungen: Nach dem Arbeitskontaktgesetz sollten Arbeitgeber zumindest die Bestimmungen eines nationalen Tarifvertrags beachten, der als repräsentativ für den betreffenden Sektor gilt (ein allgemein gültiger Tarifvertrag). Wenn der Tarifvertrag, an den der Arbeitnehmer gebunden ist, ausläuft oder der Arbeitnehmer aus der Gewerkschaft ausscheide: Ein Tarifvertrag läuft bis zum früheren 12-Monats-Vertrag oder bis zu seiner Ablösung, wenn die Gewerkschaft oder der Arbeitgeber vor ablaufendem Ablaufdatum mit den Tarifverhandlungen beginnt. Tarifverhandlungen sind der Prozess, der für die Aushandlung von Tarifverträgen verwendet wird. Die Vertragsparteien eines nationalen Tarifvertrags übermitteln den Vertrag und zusätzliche Informationen innerhalb eines Monats nach dem Tag, an dem der Vertrag unterzeichnet wurde.