Telefonica 02 Vertrag kündigen

Da die Verwendung des PAC-Codes Ihr Konto automatisch beendet, gibt es keinen Grund, die Kündigungsanfrage mit einem aufgezeichneten Zustellbrief zu verfolgen. Wie lange sind Sie bereit, sich auf einen Vertrag einzutragen? In diesem Artikel werden die drei verschiedenen Möglichkeiten zum Widerruf Ihres Vertrags mit O2 erläutert. Wir besprechen den O2 PAC Code-Prozess, den O2 STAC Code-Prozess und den Standard-Abbruchprozess von O2. Wir besprechen auch alle vorzeitigen Ausstiegsgebühren und Kündigungsfristen, die bei beendigung Ihres Vertrags über jede der drei Methoden gelten können. Abschließend teilen wir Ein paar Tipps, wie Sie diese zusätzlichen Gebühren vermeiden können. Es gibt drei Möglichkeiten, Ihren Vertrag mit O2 zu kündigen. Erfahren Sie, wie Sie Ihren O2-Vertrag kündigen können, einschließlich Ausstiegsgebühren, Kündigungsfristen und Beibehaltung Ihrer O2-Nummer. Mein Vertrag endet zum Beispiel am 29.08.15. Mein Abrechnungsdatum ist der 1. des Monats. Ich bin auf einem guten Cashback-Deal mit mobiles.co.uk, also möchte ich nicht über die 24 Monate hinausgehen. Ich möchte meine Nummer behalten.

Wenn ich also meine 30-tage-Benachrichtigung durch Klingeln am 30.07.15 gebe, erhalte ich meinen PAC-Code, der bis zum 29.08.15 dauert. Wenn ich diesen PAC-Code am 27.08.15 verwende, wird mir eine vorzeitige Kündigungsgebühr berechnet. Stattdessen, wenn ich am 01/08/15 klinge, wird mein PAC-Code bis zum 31.08.15 dauern. Wenn ich diesen PAC-Code am 29.08.15 verwende, wird mir immer noch eine vorzeitige Kündigungsgebühr entstehen, da ich den PAC-Code zwar beendet habe, den PAC-Code jedoch innerhalb von 30 Tagen verwendet habe. Einer twitterte, dass sie eine Rückerstattung für 18p erhalten, weil O2 sie im Jahr 2013 überladen. Ein anderer erhielt einen Scheck über 14p, und ein glücklicherer ehemaliger O2-Abonnent erhielt einen für satte 3,86 US-Dollar – für einen im Dezember 2014 gekündigten Vertrag. Sie können die für Ihren Vertrag geltende Gebühr für vorzeitige Kündigung entheuken, indem Sie INFO an 85075 senden. * Wenn Sie innerhalb der Mindestlaufzeit Ihres Vertrages sind, gelten für alle drei Stornierungsmethoden vorzeitige Ausstiegsgebühren von O2. Wir müssen 30 Tage Im voraus für die Kündigung eines Vertrags zur Verfügung stellen, aber wenn der PAC-Code innerhalb dieser 30 Tage verwendet wird, dann fallen wir mit einer vorzeitigen Kündigungsgebühr! Wenn Sie einen Nicht-O2-Aktualisierungsvertrag haben (was wahrscheinlich der Fall sein wird, wenn Sie O2 über einen Drittanbieter wie das Carphone Warehouse beigetreten sind), müssen Sie eine vorzeitige Kündigungsgebühr zahlen, die 83,3 % der verbleibenden monatlichen Zahlungen über Ihre Mindestlaufzeit beträgt.

Der Grund dafür ist, dass O2 die Mehrwertsteuer auf die Gebühr für vorzeitige Kündigung abnimmt. Wenn Sie sich entschieden haben, Ihren O2-Vertrag zu beenden, gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, Ihren Vertrag mit ihnen zu kündigen. Die beste Methode zum Abbrechen Ihres O2-Plans hängt davon ab, ob Sie planen, einem anderen Netzwerk beizutreten. Es hängt auch davon ab, ob Sie Ihre O2-Telefonnummer behalten möchten, oder ob Sie mit einer neuen im nächsten Mobilfunknetz neu beginnen möchten. Ihre Gebühr für vorzeitige Kündigung wird berechnet als 6 x 17,50 USD (MwSt. wird zu 20 % aus dem Vertrag über 21 USD entfernt), was eine Gebühr für die vorzeitige Kündigung in Höhe von 105,00 USD ergibt. Was ich mit Lastschrift tun muss, wenn O2 heute die letzte Zahlung nimmt. Mein Vertrag endete am 20. Oktober.

Es gibt drei Möglichkeiten, Ihren Vertrag mit O2 zu kündigen. Bitte wählen Sie die Option aus, die am besten für Sie gilt: Lesen Sie weiter, um mehr über jeden Stornierungsprozess zu erfahren, einschließlich aller Schritte, die Sie unternehmen müssen, um Ihren Vertrag mit O2 zu kündigen. Mein Vertrag mit o2 endet in ein paar Tagen werden sie noch die volle Zahlung im nächsten Monat nehmen oder muss ich sie kontaktieren entweder geben 30 Tage Ankündigung oder verwenden Sie einen PAC-Code von 02 und dies wird Ihren Vertrag beenden, wenn ein anderes Netzwerk es verwendet. Es sagt in dem Artikel, wenn Sie Ihren Vertrag an einem Samstag oder Sonntag gekündigt haben Sie doppelt Hi Irene berechnet bekommen, Danke für Ihren Kommentar.

Comments are closed.