Qualifiziertes zwischenzeugnis anfordern Muster

Wenn Sie Citrix (Andere) als Serversoftware ausgewählt haben, als Sie Ihr SSL-Zertifikat bei DigiCert bestellt haben, enthält die Zertifikatsdatei, die wir Ihnen gesendet haben, sowohl Ihr SSL-Zertifikat als auch das DigiCertCA-Zwischenzertifikat und ist im .pem-Format, das für Citrix NetScaler VPX erforderlich ist. Dies ist der erste Schritt im Lebenszyklus eines digitalen X.509-Zertifikats. Sobald das private/öffentliche Rivest-Shamir-Adleman (RSA) oder das Elidic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) Keypair (ECDSA) generiert wurde (Anhang A beschreibt den Unterschied zwischen der Verwendung von RSA oder ECDSA), wird eine Certficate Signing Request (CSR) erstellt. Ein CSR ist im Grunde eine PKCS10 formatierte Nachricht, die den öffentlichen Schlüssel und die Identitätsinformationen des anfordernden Hosts enthält. PKI Data Formats erläutert die verschiedenen Zertifikatsformate, die für die ASA- und Cisco IOS® gelten. Der Lebenszyklus eines Drittanbieterzertifikats auf der ASA erfolgt im Wesentlichen mit diesen Schritten: Um zu überprüfen, ob WebVPN das neue Zertifikat verwendet, führen Sie diese Schritte aus: X.509 wurde ursprünglich am 3. Juli 1988 ausgestellt und in Verbindung mit dem X.500-Standard begonnen. Sie setzt ein strenges hierarchisches System von Zertifizierungsstellen (Certificate Authorities, CAs) für die Ausstellung der Zertifikate voraus. Dies steht im Gegensatz zu einem Netz von Vertrauensmodellen wie PGP, bei denen jeder (nicht nur spezielle CAs) die Gültigkeit der Schlüsselzertifikate anderer unterzeichnen und damit bezeugen kann. Version 3 von X.509 beinhaltet die Flexibilität, andere Topologien wie Brücken und Netze zu unterstützen. [2] Es kann in einem Peer-to-Peer,OpenPGP-ähnlichen Netz von Vertrauen verwendet werden, wurde aber selten auf diese Weise verwendet, ab 2004[update]. Das X.500-System wurde nur von souveränen Nationen [welche?] für die Erfüllung von Vertragserfüllungszwecken für staatliche Identitätsinformationen implementiert, und die Arbeitsgruppe “Public Key Infrastructure” (X.509) (PKIX) der IETF hat den Standard an die flexiblere Organisation des Internets angepasst.

Tatsächlich bezieht sich der Begriff X.509-Zertifikat in der Regel auf das PKIX-Zertifikat und das CRL-Profil des X.509 v3-Zertifikatsstandards, wie in RFC 5280, allgemein als PKIX für Public Key Infrastructure (X.509) bezeichnet. [3] Ein Zertifikatsanbieter stellt einem Käufer ein Domänenvalidierungszertifikat (DV) aus, wenn der Käufer ein Prüfkriterium nachweisen kann: das Recht, einen Domänennamen administrativ zu verwalten. Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie HTTPS (HTTP über TLS) verwenden möchten, um Ihren Apache HTTP- oder Nginx-Webserver zu sichern, und Sie benötigen nicht, dass Ihr Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle signiert ist. Bei den angegebenen Installationsschritten wird davon ausgegangen, dass die Zertifizierungsstelle ein PEM-codiertes (.pem, .cer, .crt)-Identitätszertifikat und CA-Zertifikatspaket bereitstellt. Hinweis: Wenn die Datei mit einer .txt-Erweiterung gespeichert wird, kann die PKCS-10-Anforderung mit einem Texteditor (z. B. Notepad) geöffnet und angezeigt werden. Wenn die übergeordnete Zertifizierungsstelle der qualifizierten untergeordneten Zertifizierungsstelle, die Sie installieren, offline ist, müssen Sie das Zertifizierungsstellenzertifikat für die qualifizierte untergeordnete Zertifizierungsstelle vom übergeordneten Offline-Zertifizierungsstellen abrufen. Wenn die übergeordnete Zertifizierungsstelle online ist, geben Sie das Zertifizierungsstellenzertifikat für die qualifizierte untergeordnete Zertifizierungsstelle während des Zertifikatsdienstinstallationsassistenten an. Verwenden Sie diesen Befehl, um das Zertifikat über die CLI aus der ursprünglichen ASA zu exportieren: OpenSSL kann verwendet werden, um Zertifikate in und aus einer Vielzahl dieser Formate zu konvertieren.

Comments are closed.