Nummer von prepaid in Vertrag übernehmen

Wir haben einige der häufigsten Fragen zum Verschieben Ihrer Dienstleistungen von Prepaid auf Postpaid beantwortet. Senden Sie Ihren Adressnachweis, Identitätsnachweis und Foto im Kundenbetreuungszentrum, nach dem sie Ihnen ein Migrationsformular zum Ausfüllen geben. Jetzt müssen Sie einen Postpaid-Plan Ihrer Wahl wählen. Die Kaution, die Sie zu zahlen haben, hängt von dem Von Ihnen wählenden Plan ab. Sie können Ihre Nummer jedoch bequem von zu Hause aus migrieren, indem Sie die erforderlichen Dokumente abholen und das Formular ausfüllen lassen, von unserem Kundendienstmitarbeiter, nach Belieben. Hallo Tarini. Ich bin Ranita. Ich bekomme Transfer von Kalkutta nach Bangalore. Ich habe eine airtel postpaid CUG sbi Corporate Verbindung in kalkutta. Ich möchte das gleiche Handy nein in bangalore in Form von lokalen bangalore Nummer in der gleichen cug sbi Corporate Plan zu bekommen. Wie läuft das dafür? Sagen Sie mir auch, welche Unterlagen dafür benötigt werden.

Wir tun es für Sie! Beendete Nummern können nicht übertragen werden. Nachdem Sie Ihre Nummer in stc portiert haben, haben Sie möglicherweise noch ein oder zwei Rechnungen von Ihrem vorherigen Betreiber. Sie müssen diese Rechnungen rechtzeitig bezahlen, um die Kündigung Ihres Kontos bei stc Hey Laxmi Ja zu vermeiden, Sie können Ihre mobile Verbindung von Airtel Prepaid an Airtel postpaid übertragen. Leider helfen wir Ihnen nicht sofort, da unsere mobilen Verbindungsdienste derzeit auf Eis liegen. Sie können den Transfer selbst initiieren, indem Sie ein Formular ausfüllen und einen Ausweis und einen Adressnachweis zusammen mit 2 Fotos im Passformat in jedem Airtel Customer Relations Center um Sie herum bereitstellen 🙂 Nach Ihrem gewünschten Telefonplan suchen und vergessen Sie nicht, Ihren neuen Spediteur darüber zu informieren, dass Sie Ihre alte Nummer behalten möchten. Dies muss im Rahmen des Bestellvorgangs erfolgen. Für Congstar würde dies wie folgt aussehen: Wenn Sie Ihr Konto über eine andere Zahlungsmethode bezahlt haben, oder der Guthabenbetrag weniger als 5 $ beträgt oder Sie bezahlt haben, können Sie eine Rückerstattung beantragen, indem Sie 1555 von Ihrem Vodafone-Telefon oder 1300 650 410 von jedem Telefon aus anrufen. N Ich möchte von vodafone prepaid zu postpaid wechseln und auch den Sim-Inhaber ändern, der es möglich macht? Hallo dies ist anoop khare Ich möchte meine Prepaid-Verbindung ändern, um bezahlte Verbindung zu posten bitte helfen Sie mir 2.

Eine portierte Nummer kann nicht auf ein anderes Kundenkonto unter dem neuen Netzbetreiber übertragen werden. Hallo! Ich habe meinen Vertrag mit o2 gekündigt. es endet in ein paar Tagen. Ich möchte einen neuen Vertrag mit 1&1 abschließen, aber meine alte Nummer mitnehmen. Wie lange dauert es eigentlich von der Vertragsunterzeichnung bis zur Aktivierung des Telefons mit der alten Nummer? Es besagt, dass die SIM-Karte nach 2-3 Tagen ankommen sollte, aber immer noch nicht verstanden hat, wann meine alte Telefonnummer aktiviert ist. Alles Gute! Hagar Wie kann ich airtel Prepaid auf postpaid in online ??? ändern Sie möchten zu einem anderen Dienstanbieter wechseln und Ihre aktuelle Telefonnummer behalten? Kein Problem, beachten Sie einfach die folgenden Anforderungen für eine erfolgreiche Portabilität von Mobiltelefonnummern. Hallo Team, Ich möchte meine Prepaid-Verbindung zu postbezahlt Airtel übertragen, aber mit der gleichen Nummer. Bitte rufen Sie mich zurück. Danke, Zameer Was genau passiert im ersten Szenario: Bekomme ich es richtig, dass ich in diesem Fall die Nummer bekomme, die ich mit einem anderen Spediteur verwenden kann, aber ich muss noch monatliche Gebühren an meinen alten Spediteur zahlen, bis der Vertrag tatsächlich ausläuft? 3. Mobiltelefone: Bitte beachten Sie, dass Ihr aktuelles Mobiltelefon möglicherweise gesperrt ist, um nur mit SIM-Karten Ihres aktuellen Anbieters zu arbeiten. In diesem Fall müssen Sie möglicherweise Ihr Telefon entsperren oder ein neues Telefon erhalten.

Comments are closed.