Musterdepot ksk

Auf meherere Nachfragen per Mail kommen immer die gleichen standartisierten Antworten. Ich bin nicht nur absolut endtäuscht, sondern sehr verärgert. Zur gleichen Zeit der Antragsstellung habe ich ein Übungsdepot eingerichtet. Jetzt kann ich täglich beobachten wie mir viel Geld verloren geht. Then followed a tactical demonstration during which Fallschirmjäger EGB had to seize an arms depot from an insurgent group, arresting all hostiles without firing a shoot. As part of the scenario first a sentry had to be neutralised when standing guard on a roof, then the Paratroopers had to mechanically breach two doors and a window in order to enter the building, using rams and Halligan Tools. The operation was covered by Fallschirmjäger EGB sniper teams, one having taken up a position on a rooftop, another along a berm and a third emerging out of sewers. An insurgent fleeing the scene in a car was stopped by cut-off teams, removed from the vehicle and arrested. Of extreme interest was that the KSK operators participating in the demonstration wore uniforms in the new Multitarn-Muster camouflage pattern developed for the Bundeswehr by the Wehrwissen Schaftliche Institut für Werk- und Betriebsstoffe (WIWeB). Also of interest was the fact that the operators fielded the just recently introduced new 5.56x45mm Gewehr Spezialkräfte G95 assault rifle variant of the HK416 A7 manufactured by Heckler & Koch. Kann nur jedem der vor hat hier ein depot zu eröffnen davor abraten. Ich musste 7 Wochen warten bis mein depot eröffnet wurde.

Nach etlichen anrufen und vertröstungen bekommt dieser Anbieter es nichtmal hin die 3 Registrieungsbriefe innerhalb einer Woche zu verschicken, stattdessen bekomme ich einen Haufen Müll in Form von Infounterlagen anstelle der eigentlich wichtigen Tanliste etc.. Da fehlen mir die Worte. Offensichtlich ist S-Broker in JEDER Hinsicht vollkommen überfordert. Insbesondere sind die Sparangebote (“Aktion”), insbesonder in Zusamenhang mit DEKRA-ETFs, derzeit einmal genau zu betrachten. Ich probiere das gerade aus. Wenn das wirklich so klappt, wie ich das verstanden habe, dann scheint mir z.B. für einen regelmäßigen Fondsparplan mit DEKRA-DAX-ETF einmal monatlich bei einem monatlichen Betrag von weniger als 500€ das Verhältnis von Sicherheit und Kosten hier beim SBroker optimal zu sein.

Comments are closed.