Archive for July 27th, 2020

Muster brief privat

Monday, July 27th, 2020

Designmuster können den Entwicklungsprozess beschleunigen, indem sie erprobte, bewährte Entwicklungsparadigmen bereitstellen. Effektives Softwaredesign erfordert die Berücksichtigung von Problemen, die möglicherweise erst später in der Implementierung sichtbar werden. Die Wiederverwendung von Entwurfsmustern hilft, subtile Probleme zu vermeiden, die große Probleme verursachen können, und verbessert die Lesbarkeit von Code für Programmierer und Architekten, die mit den Mustern vertraut sind. Das Singleton-Muster bietet höchstens eine Instanz einer bestimmten Klasse und globalen Zugriff auf seine Verweise. Sehr oft wird als Anti-Muster dargestellt, da es zwei SOLID-Regeln bricht (Prinzip der einheitlichen Verantwortung und offen/geschlossen), manchmal wird es überstrapaziert und sehr oft als Objektersatz einer globalen Variablen behandelt. Es ist auch während der Implementierung in Multithread-Umgebungen problematisch. Einige Autoren behaupten, dass sich Designmuster nicht wesentlich von anderen Formen der Abstraktion unterscheiden und dass die Verwendung neuer Terminologie (von der Architekturgemeinschaft entlehnt) zur Beschreibung bestehender Phänomene im Bereich der Programmierung unnötig ist. Das Model-View-Controller-Paradigma wird als Beispiel für ein “Muster” anpriest, das dem Konzept der “Designmuster” um mehrere Jahre vorausgeht. Es wird weiter von einigen argumentiert, dass der hauptbeitrag der Design Patterns Community (und der Gang of Four Buch) war die Verwendung von Alexanders Mustersprache als eine Form der Dokumentation; eine Praxis, die in der Literatur oft ignoriert wird. Das Factory-Methodenmuster ist eines der bekanntesten Designmuster. Es gibt fünf bekannte Entwurfsmuster, die in einem breiten Spektrum von Programmiersprachen implementiert werden können: Services werden hauptsächlich Domänenebene sein.

MVP nimmt nur an der Präsentationsebene teil, so dass es wahrscheinlich keine Beziehung zwischen ihnen geben wird. Wenn Sie die Ansichten mit Informationen aus Diensten füttern müssen, dann würde ich eine Art Observer-Muster oder Ereignisbus verwenden. Das wichtigste Merkmal dieser Muster besteht darin, den Betrieb und das Entwerfen von Anwendungen zu erleichtern, indem eine einfache Möglichkeit gefunden wird, Abhängigkeiten zwischen Entitäten zu erkennen. Aufgrund dieser Muster ist es einfacher, Anwendungen zu entwerfen, die unabhängige Klassenbibliotheken enthalten. Hallo Antonio, warum MVP ist kein architektonisches Muster? Ich habe das github.com/googlesamples/android-architecture und en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93presenter gesehen. Beide sagen, es ist ein architektonisches Muster Die Idee eines Designmusters ist ein Versuch, die bereits akzeptierten Best Practices zu standardisieren.