Bitten um arbeitsvertragsverlängerung

Wenn Sie eine Vorstellung von den wichtigsten Elementen des Vertrags haben, die geändert oder geändert werden sollten, können Sie einen entsprechenden Brief erstellen. Gehen Sie Ihren aktuellen Vertrag Zeile für Zeile durch und bewerten Sie, was Sie behalten, beseitigen oder ändern möchten. Hier sind einige Dinge, nach denen Sie suchen sollten: Sie wollen keinen Stand-off erstellen. Es kann einen bitteren Geschmack im Mund zwischen Ihnen und Ihrem Kunden hinterlassen und könnte Ihre nächste Erweiterung gefährden. Eine kleine Erhöhung Ihres Tagessatzes kann widerwillig vereinbart werden, um Ihren Vertrag zu verlängern. Aber es kann manchmal so viel Groll hinterlassen, dass eine zukünftige Erneuerung nicht in Frage kommt. Da sich ein mögliches Erneuerungsdatum nähert, sind einige Auftragnehmer bekanntlich schwierig geworden, indem sie auf mehr Geld bestehen und drohen, woanders hinzugehen, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Das Aushandeln einer Erweiterung kann der schwierigste Teil des Auftrags eines Auftragnehmers sein. Es kann in einigen Fällen der Unterschied sein zwischen dem Aufbau einer erfolgreichen Karriere in der Beratung – wo man eine echte Nische entwickelt – und einem sprunghaften, Stop-Start, kurzlebigen, “Jack-of-all-Trades”. Das mag ironisch klingen, wenn man bedenkt, dass es sich um ein vorübergehendes Engagement handelt, aber wenn man eine erfolgreiche Karriere als Auftragnehmer aufbauen möchte, muss man das lange Spiel spielen. Lohnt sich eine Erhöhung Ihres Tagessatzes um 25 Dollar pro Tag wirklich, wenn sie Sie auf den Weg zu bissigen, kurzfristigen Verträgen und unvollendeten Projekten bringt? Das Schreiben sollte sich mit den Aspekten des ursprünglichen Vertrags, die Sie diskutieren oder diskutieren möchten, äußern. In der heutigen Geschäftsumgebung werden E-Mails häufig anstelle von Briefen verwendet, da sie schneller sind und einen Empfangsnachweis darstellen.

Erfahrene Auftragnehmer sind gegen Ende ihrer Aufgabe viel entspannter. Oft verlassen sie die Diskussionen bis in die letzten Tage, in dem Glauben, dass bis dahin keine Nachricht eine gute Nachricht ist. Meine Zeit bei Initech war eine wirklich tolle Erfahrung und dankbar für die Gelegenheit. Aus diesen Gründen bitte ich Sie demütig, meinen Vertrag um weitere 3 Jahre zu verlängern. Ich, Michael, erbitte meinen formellen Antrag auf Verlängerung meines Arbeitsvertrags, der am 30. Juni 2018 endet. Versuchen Sie auch nicht, sich mit anderen Auftragnehmern zu vergleichen – weder in der Organisation noch außerhalb. Jeder neigt dazu, unterschiedliche Fähigkeiten und Erfahrungen zu haben und die Raten können dramatisch variieren. Die weitere Arbeitsabsicht ist, wenn ein Arbeitsvertrag ausläuft und der Arbeitnehmer oder Arbeitgeber die Geschäftsbeziehung erneuern möchte. In den meisten Fällen ist es der Mitarbeiter, der den Brief schreibt, da er oder sie eine Fortsetzung vom Arbeitgeber anfordert.

Der Arbeitgeber wird sich in der Regel mit einem neuen Vertrag oder einer Art Verlängerungsvertrag an den Arbeitnehmer wenden. Bei der Erstellung eines Verlängerungsvertragsschreibens sollten Sie das Kleingedruckte, die relevanten Details und die Bedingungen des ursprünglichen Vertrags sorgfältig lesen. Es ist wichtig, Elemente zu beachten, die veraltet sind und geändert oder vollständig entfernt werden sollten. Sobald der aktuelle Vertrag gründlich geprüft wurde, können Sie mit der Erstellung des Briefes zur Vertragsverlängerung fortfahren. Ziele: Sind die ziele seit Ihrer letzten Vertragsverhandlung noch relevant oder anwendbar? Eine Vertragsverlängerung zu beantragen ist eine große Sache, also lassen Sie diese Frage nicht beiläufig auf Ihren Manager fallen.

Comments are closed.