Bewerbung um einen ausbildungsplatz als bankkaufmann Muster

Der Link für das IBPS Clerk Online-Antragsformular 2020 wird mit der Veröffentlichung der Antragsformulare aktualisiert. Man kann hoffen, dass die Antragsformulare für IBPS Clerk 2020 vom 17. September bis 9. Oktober 2020 vorläufig verfügbar sind. Es ist ratsam, eine gültige E-Mail-ID zu behalten und Kontakt-Nr. bis zum Zeitpunkt der endgültigen Auswahl für weitere Korrespondenz. IBT bietet Online-Testserien für verschiedene Bank- und SSC-Prüfungen (wie IBPS Clerk, PO, Bank PO, Bank Clerk, SBI, RBI, NABARD, SSC CGL, SSC CHSL, etc.), die gut recherchiert sind und dem genauen Prüfungsmuster genau folgen. Die Praxisarbeiten sind bereit, das Prüfungsmuster des letzten Jahres im Auge zu behalten und erwarteten eine Änderung des Musters und der Ebene der Fragen. IBPS wird die Liste der teilnehmenden Banken mit der Einstellungsmitteilung veröffentlichen.

Im Folgenden wird die Liste der Banken aufgeführt, die an der Rekrutierungsoffensive 2020 teilgenommen haben, und diese Banken werden voraussichtlich auch in diesem Jahr teilnehmen. Das IbPS Clerk-Antragsformular wird am 17. September 2019 auf der offiziellen Website von IBPS zur Verfügung gestellt. Bewerber können sich nur im Online-Modus für die Prüfung bewerben. Neue Musterfragen sind einfach die Anwendung von Konzepten in einer neuen Form. Sie müssen sie nur viel üben, damit Sie keine Probleme in IBPS Clerk 2020 haben. Die Kandidaten müssen sich im Vorjahr IBPS-Fragen stellen, damit sie eine Vorstellung davon haben, was sie in IBPS Clerk 2020 erwarten können. IbPS organisiert in bestimmten Zentren ein Vorprüfungstraining für Sc/ST/Religiöse Minderheitengemeinschaftskandidaten. Die Inanspruchnahme der Ausbildung ist für alle Bewerber da. Dies kann durch Angabe der gleichen gegen relevante Spalte während der Online-Bewerbung erfolgen. Unten ist die Liste der Zentren für Pre-Exam-Training: IBPS Clerk Prüfung wird in 34 Staaten / UTs durchgeführt. Die Vorprüfung wird in 194 Städten durchgeführt, während die Hauptprüfung in 73 Städten stattfindet.

Die Kandidaten mussten beim Ausfüllen des IBPS Clerk-Antragsformulars ihre Prüfungswahl eingeben. Einige Städte sind unten für Vor- und Hauptprüfung gegeben. SBI-Beamte werden zunächst in der Junior Level Grade ernannt und können nach Abschluss ihrer 6-monatigen Ausbildung auf die Offiziersstufe befördert werden. Um die Offiziersnote zu erhalten, müssen sie die interne Prüfung qualifizieren, die auf der Grundlage der Struktur durchgeführt wird, die in allen Filialen der Bank festgelegt wurde. Die Kandidaten müssen die IBPS Clerk 2020 Zulassungskarte von der offiziellen Website der Bank herunterladen, da die gedruckte Kopie der IBPS Clerk Admit Card nicht per Post an den Kandidaten gesendet wird. Um sich auf der offiziellen Website anzumelden, benötigen die Kandidaten Folgendes: Ja (Unterkunft ist auch in bestimmten Banken verfügbar) Das Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) lädt Bewerbungen für die IbPS Clerk Rekrutierung ein, um Kandidaten für die Position des Clerk bei bankenausöffentlichen Stellen in Indien auszuwählen. IBPS Clerk Notification 2020 wird im September veröffentlicht. Das Antragsformular kann bis Oktober ausgefüllt werden. Lesen Sie unten für weitere Details über IBPS Clerk Rekrutierung.

In jeder Bank sind die Sachbearbeiter der erste Checkpoint, an dem Kunden kommen und ihre Fragen stellen können. Angesichts der Unterschiede zwischen SBI Clerk & IBPS Clerk haben wir einige Punkte aufgefallen, bei denen sich ihre Aufgaben voneinander unterscheiden können. Das IBPS Clerk-Antragsformular 2020 wird im September vom Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) veröffentlicht. Das Online-Bewerbungsverfahren von IBPS Clerk wird im Oktober abgeschlossen. Um sich für die Prüfung zu bewerben, müssen Kandidaten der Kategorie General und OBC 600 Rs. zahlen, während es für SC/ST/PWD-Kandidaten 100 Rs. ist.

Comments are closed.