Anwalt für Vertragsrecht moers

Da Verträge die Grundlage für die meisten Geschäftsbeziehungen bilden, stehen sie auch im Mittelpunkt der meisten Geschäftsstreitigkeiten. “Christlieb Klages ist ein sehr guter Jurist und beherrscht seinen Rechtsbereich gut. Er verfügt über eine gute Verfügbarkeit und legt dringenden Fragen angemessen Priorität ein. Seine Branchenexpertise ist enorm, und er ist gut darin, Dinge zu bewerten und zu bewerten.” Ein Vertragsanwalt kann Ihnen helfen, eine Vereinbarung auszuhandeln und zu schaffen, die alle Parteien glücklich hält, so dass Sie eine starke Geschäftsbeziehung aufbauen und bewahren können. Unsere Anwälte haben ihre Erfahrung in einigen der größten und renommiertesten Anwaltskanzleien der Welt gesammelt und können Ihnen helfen, indem sie Ihren Vertrag überprüfen und bestimmen, welche Rechte, Verteidigungen und Rechtsmittel Sie haben können. Im Mediensegment zeichnet sich Noerr sowohl durch interdisziplinäre Beratung als auch durch branchenspezifische Expertise aus. Die Kanzlei berät in Urheberrechts- und Regulierungsfragen, Finanzierung, Transaktionen, Medienkartellrecht und Vertragsangelegenheiten. Das Team um Johannes Kreile ist für zahlreiche deutsche und internationale Filmproduzenten tätig, berät aber auch hochkarätige Kunden in der Musik-, Videospiel- und Gaming-Branche. Hans Radau kennt sich mit Medientransaktionen und Finanzierungen aus.

Katharina Domnick ging im Januar 2020 zu Brehm & v. Moers. Travis Lovett promovierte am Sandra Day O`Connor College of Law der Arizona State University. Nach dem Jura-Abschluss absolvierte Travis ein LL. M-Thesis an der University of Alberta in Edmonton, Kanada, wo er untersuchte, wie Verträge auf dem privaten Markt indigene Völker mit der Entwicklung natürlicher Ressourcen in Einklang bringen können. Nachdem er seine LL abgeschlossen. M Programm, Travis diente als Stammes-Anwalt für First Nation Regierungen. Er verhandelte mit Verwaltungsbehörden, um zu erklären, wie sich Projekte mit natürlichen Ressourcen auf das Land der Aborigines auswirken könnten, und beriet Die Obersten und Räte in Stammes-Governance und Prozessfragen.

Nach der Geburt seiner Tochter zog Travis mit seiner Frau nach Indiana, um in der Nähe der Familie zu sein. Travis trat im Herbst 2018 in die Staatsanwaltschaft von Indiana ein und arbeitet in der Advisory Division. Wenn Sie oder Ihr Unternehmen im Begriff sind, eine wichtige Vereinbarung in Texas zu unterzeichnen, sollten Sie sich von einem erfahrenen Anwalt des Dallas-Vertragsrechts vertreten lassen. Die Einreichung eines Vertragsverstoßes (oder die Verteidigung einer Vertragsverletzungsklage) ist eine Herausforderung. Wenn Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen oder wenn Sie mit rechtlichen Schritten der anderen Partei konfrontiert sind, sollten Sie sich so schnell wie möglich mit einem Vertragsanwalt in Verbindung setzen.

Comments are closed.