Anforderungsprofil Muster geschäftsführer

21.1 Rücktritt eisern sollte als eine Entscheidung behandelt werden, die von einem Direktor ausgeübt werden muss. Im Falle eines Rücktritts sollte es ausreichen, dass der Direktor dem Unternehmen einen Nachweis über die Übermittlung dieser Informationen erbringt, um ihm jegliche diesbezügliche Haftung oder ereignisse zu übernehmen, die sich nach seiner Ankündigung seiner Rücktrittsentscheidung ereignet haben. Eine Kopie des Rücktrittsschreibens sollte dem ROC auch innerhalb einer vorgeschriebenen Frist vom Direktor zusammen mit dem Nachweis der Lieferung an das Unternehmen übermittelt werden. Dies ist notwendig, um einen Missbrauch dieser Wahl durch rückwirkende Kommunikation zu vermeiden. 21.2 Die Gesellschaft sollte nicht verpflichtet sein, einen solchen Rücktritt formell zu akzeptieren, damit er wirksam wird. Sollte ab dem Tag des Rücktritts wirksam werden, sofern die Einreichung beim ROC innerhalb der vorgeschriebenen Frist erfolgt. 21.3 Das Unternehmen sollte verpflichtet sein, innerhalb einer vorgeschriebenen Frist nach Erhalt beim ROC Informationen über den Rücktritt eines Direktors einzureichen. 21.4 Es ist vorzusehen, dass die verbleibenden Direktoren eine oder mehrere Personen als zusätzliche Direktoren kooptieren können, wenn die Zahl der Direktoren und der zusätzlichen Direktoren aufgrund des Rücktritts von Direktoren unter die gesetzlich festgelegte Mindeststärke fällt. 21.5 Bei einem Rücktritt aller Direktoren sollten die Projektträger oder Personen mit beherrschenden Interessen entweder die erforderliche Mindestzahl von Direktoren benennen oder, wenn sie dies nicht tun, in der Zwischenzeit als Direktoren gelten, bis das Generalorgan der Gesellschaft neue Direktoren ernennt. “Controlling Interest” sollte gesetzlich definiert werden. Im Falle von Unternehmen ohne identifizierbare Projektträger muss das Gesetz jedoch die Art und Weise der Auswahl der Direktoren festlegen.

21.6 Die Projektträger eines Unternehmens sollten von jedem Unternehmen zum Zeitpunkt der Gründung und in seiner Jahresrendite identifiziert werden. 21.7 Für den Fall, dass alle Direktoren ihr Amt räumen, sollten die Projektträger bis zur nächsten Hauptversammlung, in der neue Direktoren ernannt werden sollen, als Direktoren tätig sein. 21.8 Um zu verhindern, dass Direktoren Gelder von Unternehmen abzweigen, ist es notwendig, den Direktoren, die in den Aufsichtsräten von Unternehmen ernannt werden, die öffentliche Angelegenheiten zur Verfügung stellen, eine gewisse Verantwortung aufzuerlegen. Manchmal, aufgrund der Anwesenheit von prominenten Direktoren, wird die breite Öffentlichkeit angezogen, zu investieren, ohne auf die Vorzüge des Themas zu hören. Dies gilt insbesondere dann, wenn solche Persönlichkeiten von den Medien ein “überlebensgroßes” Bild erhalten. Die indische Öffentlichkeit, die dem Kapitalmarkt neu ausgesetzt war, kann leicht in die Irre geführt werden. Unternehmen können auch Mittel für ein solches Furnier aufbringen und sie später nicht für den erklärten Zweck verwenden. Um den Unternehmen, die eine öffentliche Zeichnung beantragen, mehr Verantwortung zu übertragen, sollten sie daher verpflichtet werden, die Zusammensetzung des Verwaltungsrats für zwei Jahre beizubehalten oder bis die beschafften Mittel entsprechend den im Prospekt genannten Zielen verwendet werden, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Comments are closed.